This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为了找到 PLL (具有 VCO)、可以提供频率范围大于至少1GHz 的输出线性调频脉冲

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/848504/to-find-the-pll-with-vco-could-give-output-chirp-whose-frequency-range-is-larger-than-at-least-1ghz

大家好、我想获得一个 PLL 器件:

其输出频率范围超过1GHz。

   例如、当外部输入从20MHz 到40MHz、周期为500us 时。 当 N=50时、输出线性调频脉冲将从1GHz 到2GHz。

它具有评估板和外部输入选择。

它具有集成的 VCO。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 E2E 上发帖。 我已将您的职位分配给负责的工程师。 他很快就会回复你。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    您是否说参考时钟的频率从20MHz 变为40MHz、并且希望 PLL/合成器能够跟踪1GHz 并输出2GHz? 这意味着 VCO 调谐范围为1GHz。  

    如果是这种情况、我们没有解决方案、我们没有单个可支持1GHz 调谐范围的 VCO。