This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:2.5GHz 时的输出功率

Guru**** 2553840 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/861255/lmx2594-output-power-at-2-5ghz

器件型号:LMX2594

你好

我正在寻找2.5GHz 的输出功率。

请确认吗? 是单端还是差分电源?

混频器是单端混频器、取0dBm +/-6dB。 他们建议使用串联直流块电容器。

能否有人推荐哪种最平衡的拓扑、即平衡衰减器(PI 或 T)、分立式 LC 平衡-非平衡变压器或现成的平衡-非平衡变压器(请在本例中推荐)。

如果是平衡的、当它到达混频器时、衰减器的一侧将通过电容受到预测。  另一侧进入 LO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxplus:

    2.5GHz 时、50Ω Ω 上拉时的输出功率约为8dBm。

    数据表中的所有功率测量都是在 SE 输出下进行的。 也就是说、我们测量了其中一个差分引脚的功率、并将另一个引脚端接。

    由于混频器接受 SE 输入、因此您不需要平衡-非平衡变压器。 您可以在 LMX 和混频器之间放置一个3dB 的 PI 或 T 衰减器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。  混频器是有源混频器、LTC5577。  他们坚持使用3.9pF 系列电容以实现2.4GHz 运行、并将其用作直流块。  电容后的阻抗约为46-J25。 因此、需要在电容之后添加额外的组件以匹配50欧姆。  

    我连接了两个电路。  这是您的感受吗? 第一个是平衡衰减器、并通过混频器附近的3p9将一侧的一个端接至 GND。

    另一种选择是通过0.01uF 将其中一个差分端口端接至 GND、另一个端接至 SE 衰减器。  请注意、两个电路都不显示其他匹配组件。  

    Q1您认为这是您最近一次发送电子邮件的参考方式吗?

    问题2. 除了衰减器之外、是否还需要滤波来衰减 LMX2594中的谐波?  

    问题3. 0.01uF 是否用作直流块或匹配?

    e2e.ti.com/.../LO-Input.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxplus:

    我更喜欢图2、但有一些修改。

    -在 V2处放置一个分流电容到 GND。

    -在 C7和 GND 之间放置一个串联50Ω Ω 电阻器。

    问题2. 由你决定。

    问题3. 直流块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢你的答复。

    您选择图2的理由是什么? 图1 电路是平衡的、以便电流返回到 LMX 芯片。  这不是更好吗?

    图 2串联50在 C7和 GND 之间的原因是什么?

    您知道 LMX 芯片在2.4GHz 基波功率方面的谐波电平是多少吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxplus:

    图 2工作正常、更简单、PCB 布局也更简单。

    需要使用 μ 50Ω 端接该引脚。

    我想第二个谐波大约为-20dBc、而第三个谐波大约为-1xdBc。