This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:输出抖动

Guru**** 2863220 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/860448/cdce6214-q1-output-jitter

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件:LMK04832

尊敬的 TI 团队:

在数据表中、有基于整数/分数 PLL 使用情况的输出抖动规格。 无论基准振荡器或输入的质量如何、这些抖动数是否保持不变? 换言之、我能否提供50ps 振荡器[集成抖动(12k 至20M)]、并且仍希望获得数据表抖动输出?

最后、使用单端基准时、输出抖动是否会受到影响? 使用单端基准时、应如何处理未使用的引脚?

非常感谢!

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    使用 XTAL 输入测量输出抖动。 或者、可以使用非常干净的来源获取数字。 如果输入源不干净、则可能需要 LMK04832等抖动清除器。

    无 SE 或差动输入不会影响输出抖动。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的澄清。

    如果我使用具有单端时钟的 PRIREF/SECREF 的 P 输入、应该如何处理 N 输入? 它是否可以悬空或是否需要任何端接?

    最棒的

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、应将 REFN 拉至接地。

    此致、
    Hao