This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828 SCK 和 SDIO 上的读取时序是多少? 此3线半双工"SP"总线符合标准的名称是什么?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/856554/lmk04828-what-is-the-read-timing-on-lmk04828-sck-and-sdio-what-is-the-name-of-the-standard-this-3-wire-half-duplex-spi-bus-is-compliant-to

器件型号:LMK04828

您好!

我需要对 LMK04828 3线 SPI 接口进行一些说明。  我一直在尝试寻找此3线 SPI 的标准。  互联网上有许多 SPI 文档、但其中大多数文档用于4线 SPI (SCK、CS、MISO、MOSI)。  有一些用于3线 SPI (SCK、MISO 和 MOSI)的 SPI、但它们与 LMK04828中使用的 SPI 不同。    我的问题是:

LMK04828基于哪种3线 SPI 标准?

2. 对于 SPI 上的读取、是否要求主器件在地址传输的最后一位在 SCK 上执行某些操作(例如拉伸或延迟 SCK)、 那么、LMK04828 SDIO 引脚有足够的时间从输入端转至输出8位数据?   什么是 SCK 延迟或周转时间要求?

谢谢、

门格    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3线 SPI 实现 是4线 SPI 的半双工变体。  我相信它 是从以前的 MICROWIRE 接口迁移过来的。

    对时钟扩展没有要求。 表7.6提供了时序  

    此致、

    Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Liam。