This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:是交流耦合 LVDS 所需的560 Ω 电阻器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/856406/lmk04832-is-560-ohm-resistor-required-for-ac-coupled-lvds

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:LMK04828

尊敬的 TI:

使用交流耦合 LVDS 时、LMK04828需要560 Ω 电阻器。

对于 LMK04832、是否还需要?

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    否、对于 LMK04832、不需要560欧姆。

    此致、