This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:锁定时间与放大器;射频输出

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/855601/lmx2582-lock-time-rf-output

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件: LMX2594

您好!

我在我的其中一个设计中使用的是 LMX2582。

我想知道对于两个输出、即通道 A 和 B、在相同的频率和设置下是否具有相同的输出功率级别

两个输出是否同步?

我想实现20us 的快速锁定时间、那么实现这一目标的缺点是什么?

LMX2594能否提供高达20uS 的快速锁定时间?

如果是、则实现该目标的设置和限制是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivakant、您好!

    两个输出是同步的、因为它们来自同一个源。 在相同的输出功率设置下、它们的输出功率可能不完全相同、但彼此非常接近。 这是因为缓冲器在设计上是相同的。  

    为了实现20µs μ s 的快速锁定时间、您需要提供一个200MHz 参考时钟。 此外、您需要对数据中提到的几个附加寄存器进行编程、以使 VCO 校准更快地运行。 换句话说、您有更多的寄存器需要写入、并且可能需要更快的 SPI 速率。  

    在 LMX2594中、您可以使用全辅助模式来实现快速锁定。 在使用完全辅助模式之前、您需要先执行自动校准以找出三个关键 VCO 参数(VCO_SEL、VCO_CAPCTRL 和 VCO_DACISET)。 我们将在本月发布有关校准和辅助模式操作的应用手册。 请回来查看。