请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CDCI6214您好!
我已经是 CDCI6214的数据表、我对写入其 EEPROM 有疑问。
第31-32页介绍了如何写入 EEPROM。
我对第32页中有关步骤5的问题有疑问。 它说"对所有器件电源施加1.8V 电压。 当不需要器件运行时、仅向 VDDREF 施加1.8V 电压"。 它是否必须为1.8V? 不能是2.5或3.3V?
我的另一个问题是关于三态输入(REFSEL 和 EEPROMSEL)。 它们是否都有内部上拉和下拉电阻器? 在引脚配置表中、REFSEL 没有脚注上标、因此我要求确保它具有内部上拉/下拉电阻器。
谢谢。