This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:IDT 5V9885更换

Guru**** 2512425 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1174328/lmx2572lp-idt-5v9885-replacement

器件型号:LMX2572LP

您好!

为了将 IDT 5V9885替换为 LMX2572LP、我们将在 TICS Pro 上运行一些仿真案例。

目标 EE 是视频系统、需要74.25MHz 和74.25/1.001=74.175824175824200MHz 输出来覆盖来自27MHz 参考输入的电视监视器字段时钟和 PC 显示屏字段时钟。

对于 IDT 5V9885、分频器设置为27MHz x 160/ 58.24 = 74.175824175824200MHz

LMX2572LP 外壳、最接近的频率为27MHz x 4 x (43+ 4106177524 / 4294967295)/64 =74.175824175906200MHz

此小数型分频器无法从74.25MHz 创建准时的1/1.001比率。

您能给我们一个满足此要求的想法吗? 我们应该更改 PLL 器件选择吗?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    您需要43 + 87/91的小数才能得到确切的74.25/1.001。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    非常感谢您在假日季及时回复。

    这是一种很好的支持、TIS-PRO 自动校准工具无法为我们提供此数字。

    是否有小数分频器设置示例的应用手册以支持主要的 TV/PC 视频时钟频率?

     

    此致、

    莫奇雪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    很遗憾、我们没有此应用手册。

    我已经完成了以下步骤:

    计算 VCO 频率:74.25/1.001*64 = 4,747.2527472547252747254725274725272527472527....

    2.用 PFD 更新频率分频 VCO 频率以获得十进制的反馈分频器:F_VCO/f_PFD = 43.956043956043956043956043956046056043....

    3.以小数到小数计算器的形式输入小数: https://www.calculatorsoup.com/calculators/math/decimal-to-fraction-calculator.php

    3.a. 我输入了43.956043、并且有6个重复的小数位。

    这为我提供了解决方案。 也许您可以使用所需的输出频率来实现此目的。

    请注意、您可能需要更改输出分频器以实现有效的 VCO 频率。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    非常感谢您的及时帮助。

    我们将持续努力更换 IDT 器件、这款工具有多有用。

    此致、

    Mochizuki