This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE18005:内部端接

Guru**** 2751815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1176080/cdce18005-internal-termination

器件型号:CDCE18005

您好!

你好。

客户 希望在一次侧输入端接内部端、以使共模电压为1.2V、因为它们是外部时钟的交流耦合。

位9、寄存器5 (PRIINVBB)是否必须设置为0或1? 根据表15、需要设置为0。 是这样吗? 请确认。

这是否会导致 VBB 电压被连接至正输入引脚和负输入引脚?

非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    如果我们要将 VBB 连接到正负输入、则应将寄存器5的位9设置为0。

    如果我们只想偏置负输入、则应将其设置为1。 下图显示了其工作原理。

    对于终端方案、我们可以按照表15进行操作。 VBB 将根据表中的配置连接至正负输入端。

    最棒的

    阿西姆