我们遇到了 lmx2492问题:
我们以前在电路板上安装25MHz 参考振荡器。 通过将基准频率加倍至50MHz、我们获得了良好的相位噪声。
需要使用外部基准频率10MHz 时开始出现问题。
在第一个实验中、我们使用石英晶体滤波器和晶体管放大器来滤除和放大基准频率。 由于内部频率加倍、我们甚至看不到 PLL 锁定。
当我们在没有倍频器的情况下对芯片进行编程时、我们看到了锁定、但相位噪声性能很差(比计算值和杂散低10dB)。 输入端的基准电平为5dBm。
然后、我们在基准路径上安装了 Smidt 触发器。 我们甚至获得了参考频率加倍的 PLL 锁定。 噪声性能非常完美、但当我们在工作结构中连接电路板时、环路中的性能下降了7dB、我们看到了许多杂散噪声。 在 shmidt 触发器输出上、我们可以看到具有3V 电平和40-60%占空比的振荡。 芯片基准输入采用交流耦合、负载为220 Ω。
问题是、我们没有看到 PLL 行为和基准振荡电平及其占空比之间存在任何连接。
是否有人测试了参考频率为10MHz 的芯片(有或没有加倍)?
输入基准电平为+-5dBm 且具有外部基准的系统的最佳基准路径是什么?
在参考频率为10MHz 且相位噪声为-150dBc/Hz 且偏移为1kHz (两倍或两倍)时、预测的相位噪声性能是多少?