This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LMX2594:输出频率不正确

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/756356/webench-tools-lmx2594-output-freq-not-correct

器件型号:LMX2594

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我尝试使用100MHz OSCin 获得10.24GHz。  频谱分析仪显示10.2GHz。  小部分似乎不起作用。  有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean 回答了类似的问题。 我的问题是由他的回答解决的。
    "MASK_RST_N 位(R44[5])设置为0。 因此混泥引擎处于复位状态、这是整数模式。 启用此位、我认为它可以解决您的问题。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题似乎已解决。 我将关闭此主题。

    此致、
    通道