This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:VCCDIG 电源电压范围仅为3.3V、也可以使用1.8V

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/735522/lmx2594-vccdig-supply-range-only-3-3v-or-can-we-use-1-8v

器件型号:LMX2594

LMX2594 VCCDIG 引脚是否可以采用1.8V 电压供电?  还是必须是3.3V?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、它必须为3.3V。 1.8V 将不起作用。
    上拉电阻器的电源也是如此。