This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:PSYNC 功能的实现

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1180029/lmx2820-implementation-of-psync-function

器件型号:LMX2820

您好!

我的客户考虑使用 LMX2820的 PSYNC 功能进行多器件同步。

1.他们是否必须使用 MASK_SEED 创建相移7.3.12.2.1和使用 PSYNC 功能对数据表中的相位调整进行7.3.12.2.3微调?

   请说明这两个程序的作用。

2.如果有任何材料可以很容易地解释使用 PSYNC 执行多器件同步的过程,请提供。

执行 PSYNC 后,多个设备之间的同步差异可以在多大程度上得到管理?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    [引用 userid="443028" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1180029/lmx2820-implementation-of-psync-function "]

    1.他们是否必须使用 MASK_SEED 创建相移7.3.12.2.1和使用 PSYNC 功能对数据表中的相位调整进行7.3.12.2.3微调?

       请说明这两个程序的作用。

    [/报价]

    要设置 PSYNC、您需要浏览第7.3.12.2.1节以创建相移。 此过程的作用是解释如何使用设置 PSYNC 功能的 MASK_SEED。 它还涵盖了设置 MASK_SEED 时的一些注意事项。 第7.3.12.2.3节仅要求您考虑使用的是静态或动态相位调整、以及使用的任何器件、如何设置 LMX2820进行编程。

    考虑到通过将之前的 MASK_SEED 值添加到当前值、MASK_SEED 字不断变化。 如果使用静态相位调整、则需要将 MASK_SEED 字设置为所需值、并切换 MASK_RST_N 以强制该值。 但是、如果使用动态相位调整、您将设置较小的 MASK_SEED 值、程序将运行前面所述的总和、以添加到累积的 MASK_SEED 值。

    [引用 userid="443028" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1180029/lmx2820-implementation-of-psync-function ]2. 如果有任何材料可以方便地解释使用 PSYNC 执行多器件同步的过程、请提供。

    除了您已经参考的第7.3.12节以及可能 的此 E2E之外、我找不到有关设置 PSYNC 的任何其他材料。

    [引用 userid="443028" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1180029/lmx2820-implementation-of-psync-function ]3. 执行 PSYNC 后、可以在多个器件之间管理多少同步差异?[/quot]

    我们稍后将就此向您回复! 希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    相位同步和 MASK_SEED 是两个差分函数。  

    MASK_SEED 用于调整输入参考时钟的射频输出相位。 它不需要 PSYNC 即可工作。

    相位同步用于确定射频输出和输入之间的延迟。 同步后、延迟约为60ps。 这是在数据表中编写的。

    我们正在编写一份应用手册、介绍如何对多个 LMX2820进行相位同步、有望在本月内发布。 请在两周内返回 TI.com。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的回复。

    客户还有其他问题。

    他们最终希望仅使用 PSYNC 引脚输入来实现多个 LMX2820的同步。
       除了向多个 LMX2820S 输入相同的同步信号外、还有其他步骤吗? 如果有、请告知我们。

    2.如果它们仅与 PSYNC 引脚输入同步22个或更多 LMX2820、则最大时间差约为60ps 是否正确?

    如果输出频率发生变化或器件在执行 PSYNC 同步后复位、它们是否必须再次执行 PSYNC 同步过程?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    Q1和 Q3、我提到的用户指南解决了这些问题。 用户指南将于美国星期二在 TI.com 上提供。  

    问题2. 输入和输出之间的60ps 延迟是典型值、我们没有显示部件间差异的数据。