This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:单端 LVCMOS 输出电平+ 50 Ω 终端

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1182051/lmk5b12204-single-ended-lvcmos-output-level-50ohm-termination

器件型号:LMK5B12204

大家好、

假设 VDDO_x 为3.3V、在驱动50 Ω 终端时、单端电压摆幅(pk-pk)会是多少?

输出频率为32MHz

我将使用上述条件测量大约1.1Vp-p、这是我应该期待的吗?

谢谢!

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    对于全摆幅 LVCMOS 输出、LMK5B12204的 VDDO_x 应= 1.8V。 对于 LVCMOS、使用大于1.8V 的 VDDO_x 会导致摆幅输出减小。 我希望从您的设置中获得此类行为。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    我已经看到了这些数据、它没有指定 LVCMOS 驱动器是否以50欧姆的电阻进行端接。

     

    这是测量的方式吗?  

    此致、

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    我 看到你的困惑。

    • LVCMOS 驱动器不需要50 Ω 终端。  
    • 是的、图8-1显示了用于在数据表中收集 LVCMOS 规格的测试设置。 即、使用 Hi-Z 探针。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    关于 Hi-Z 探头测试条件-已理解。

    顺便说一下、LVCMOS 驱动器对50 Ω 终端的要求是根据应用而定的。

    驱动器是否需要端接、取决于布线长度。

    对于相对较短的布线长度、可以不在接收器侧放置50欧姆端接-这样您就可以得到1.8V 的满信号摆幅:

    如果走线相对较长、这将导致信号反射、那么有必要添加端接-通过这样做、您将获得1.8V 摆幅的一半(在我的测量中、我使用了50欧姆端接、并测量了大约1Vp-p 的信号摆幅):

    此致、

    NIR