This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:工作频率更高

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/676439/lmx2592-higher-frequency-operation

器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我的电路板上有4个 LMX2592 PLL。 所有器件都具有不同的环路滤波器值。 振荡器输入为100MHz。

我们观察到、直到7310MHz PLL 锁定。 但在7311MHZ 之后、直到9800MHz PLL 未锁定。

我已检查 Reg 值。 我采用了相同的寄存器值并对评估板进行了编程。 评估板工作正常。

我无法解决此问题。 请告诉我、我在这里出错的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep、
    我已将您连接到此设备上的一名应用工程师。 由于复活节假期,反应可能会推迟。 我建议您发布原理图、TICSpro 文件和编程过程、这在这里可能很有用。
    感谢您的耐心等待。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在此附上原理图和 tic pro 屏幕截图

    e2e.ti.com/.../Tic-pro-reg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pradeep、
    我想强调的是、保证的 VCO 调谐范围为3550-7100 MHz。 要超过7100 MHz、您需要使用倍频器。 要低于3550MHz、您需要使用通道分频器。

    因此、如果您尝试将 VCO 调至7310 MHz、这将推动 VCO 的上限范围、并且很可能不会到达该范围;您需要使用倍频器来实现该频率。

    此致
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    我们知道这款倍压器。 对于7100MHz 以上的频率、我们使用0435对 R30进行编程。

    但我们仍然不会获得更高的频率。

    在上面的邮件中、我还具有附加的 reg 设置。 因此、请执行一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep、

    您可以使用 USB2ANY 对电路板进行编程吗? 我没有发现硬件有任何问题、所以让我们先重点介绍一下软件。