This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:未通电时、向 TI 时钟发生器应用时钟是否安全?

Guru**** 1257150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/673248/cdce62005-will-it-safe-to-apply-clock-to-ti-clock-generator-when-it-is-not-powered

器件型号:CDCE62005

您好!  

在我们的设计中、有时 TI 时钟发生器 IC 的时钟源会通电、而 TI 时钟发生器则不会通电。  

我现就同一情况提出以下问题 --

1) 1) 1)未通电时、向 TI 时钟发生器应用时钟是否安全?  

2) 2)这种情形对时钟发生器基准时钟输入引脚有何影响?  

请尽快告知我们。  

谢谢、此致

Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tarang:

    感谢您的参与。 我认为、在未通电的情况下使用时钟驱动器件不会出现这种问题。 但我将与设计团队确认。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tarang:

    验证后、在器件未通电时驱动时钟输入是安全的。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    我们在实验中测试了相同的情况。
    我们的观察结果是-在3V3电源上可以看到0.863V 的偏移。

    谢谢、此致
    Tarang Jindal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tarang、
    ESD 结构中有一个二极管、当器件未通电但您在输入端应用时钟时、该二极管将开始导通。 这就像通过时钟为芯片供电一样、但这并不会损坏我们的器件。
    此致
    Puneet