请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCM9102 大家好、
我的客户计划使用 CDCM9102、并计划通过交流耦合将 LVPECL 输出连接到处理器的 CLKIN。
LVPECL 的 CDCM9102 |VOD|介于0.6V 和1.23V 之间。
但是、处理器的 CLKIN 规格的 VOD 介于0.4V 和0.8V (0.8Vpp 至1.6Vpp)之间。
是否有任何与处理器规格相匹配的想法?
此致、
Toshi