This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:使用 TPL5111作为长间隔单次触发

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/713383/tpl5111-using-tpl5111-as-long-interval-one-shot

器件型号:TPL5111

这是一个军事应用、我想使用 TPL5111作为长间隔(25至300秒)一次性。  但是、如果我正在正确读取数据表、使 EN/单次触发保持低电平、它将立即在上电时发出脉冲。  是这样吗?  如果是、这将不适用于我的应用。  还有其他东西吗?

谢谢...Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    您的理解是正确的。 遗憾的是、无法禁用此器件的加电时输出脉冲。

    我发现有兴趣在加电时禁用一次性、因此仅由外部触发器生成、我一定会与内部团队分享这一反馈、用于下一代产品。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Lane。 我只需要查找其他内容。