This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:读回寄存器未报告预期数据

Guru**** 2563560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/712508/lmx2594-readback-registers-not-reporting-expected-data

器件型号:LMX2594

我正在使用 LMX2594进行开发。 我已经成功配置了器件、并且能够生成我所需的任何输出频率、更改频率等、而不会出现任何问题。

我已将该器件配置为使用 MUXOUT 作为 MISO 从 R110读回寄存器读取 PLL 的锁定状态。 当我这么做时、我接收回的数据看起来没有意义。 数据表(表22、第42页)中标记为始终读为零的部分位返回为1s。 PLL 锁定状态显示为解锁状态、即使我可以从规格分析器中看到其清晰锁定和开启频率。

要读取寄存器110、我将发送地址110、其中读取位设置为1 (0x6E | 0x80)。 以下读数的逻辑分析仪捕获。 如果 Amy 能提供有关我所犯错误的信息、我们将不胜感激。

顶行 MOSI、第二行 CS (断言和取消断言在屏幕上、但已检查)、第三行时钟、第四行 MISO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    首先,我们对这种混乱感到遗憾。 由于 R110是读回寄存器、寄存器映射中的0表示一些其他对用户不有用的隐藏寄存器字段的读回值。 您可以使用不同的配置读回不同的值。 因此、为了简化数据表、我们在这里放置0。
    回到您的问题、您为锁定检测状态回读寄存器位获得了什么值?
    BTW、要读回寄存器 R110、您应编程0xEEyyyy 并在 MUXout 获取回读数据。 "Y"表示无关。