This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:哪些设置可获得最低的集成相位噪声

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/708780/lmx2594-what-are-settings-to-obtain-the-lowest-integrated-phase-noise

器件型号:LMX2594

您好!

PLL 和环路滤波器值的哪些设置可使 LMX2594产生最低的积分相位噪声?

请注意、数据表上典型应用的值不能描述这些参数所针对的环路带宽设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khurram、

    这些典型设置位于以下几个位置:

     PLLatinum Sim 中存在默认启动值。  因此、如果您下载我们的仿真工具、您可以使用该工具进行详细分析。

    在 LMX2594 EVM 说明中指定了它们

    在 数据表的示例8.2.1中指定了这些参数。  PLLatinum Sim 的图片显示了环路带宽、相位裕度等的值。

    此致、

    Dean