This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:将输入设置为 XTAL 但驱动 LVCMOS 时钟的含义

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/708046/cdce913-implication-of-setting-input-as-xtal-but-driving-an-lvcmos-clock

器件型号:CDCE913

下午好!

在我们的其中一个设计中、最近发现当输入时钟由 LVCMOS XO 时钟驱动时、地址01h 中的位3:2被设置为00b。 该设计已经使用了几年、没有出现任何问题。 尽管现在这些位将正确设置为10b、但我想了解器件内部是否有任何损坏? 我会假设设置这些位会调整器件内部的输入时钟特性吗? 您可以提供的任何信息都将非常有用。

此致

Talha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Talha、

    这些位配置器件的输入结构。 当您将器件配置为晶体输入时、它会使用 CMOS 基准不需要的内部晶体振荡器电路。

    即使器件仍然正常工作、我也无法确定器件是否损坏。 如果您观察到电源电流增大、操作不当或输出性能下降、则可能会损坏器件。

    此致、
    通道