请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CDCE62002、 CDCE62005、 CDCM6208艺术编号:CDCE62002
我将 CDCE62002用作 SERDES 启动和时钟清除器、就像数据表中的9.4.2部分一样。
我想将 LVCMOS25时钟(来自 FPGA)与交流耦合电容器一起使用、以驱动 AUX_IN 引脚、
AUX_IN 是否支持 带有交流耦合 电容器的 LVCMOS25? 还是使用 LVCMOS33?
我的原理图和方框图如下所示、