This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:是否可以使用 LVCMOS25 (带交流耦合电容器)来驱动 AUX_IN 输入?

Guru**** 1257150 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002, CDCE62005, CDCM6208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/706613/cdce62002-is-it-possible-to-use-lvcmos25-with-ac-coupled-capacitor-to-drive-aux_in-input

主题中讨论的其他器件:CDCE62002CDCE62005CDCM6208

艺术编号:CDCE62002

我将 CDCE62002用作 SERDES 启动和时钟清除器、就像数据表中的9.4.2部分一样。

我想将 LVCMOS25时钟(来自 FPGA)与交流耦合电容器一起使用、以驱动 AUX_IN 引脚、

AUX_IN 是否支持 带有交流耦合 电容器的 LVCMOS25? 还是使用 LVCMOS33?

我的原理图和方框图如下所示、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的贝基:

    否、AUX IN 引脚只接受晶体。 您可以考虑使用 CDCE62005或 cdcm6208、它们有三个输入选项。