请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 尊敬的 TI 专家:
我应该使用哪种射频仪器来测量频率开关时间、如下图所示?
我只有频谱分析仪、高速示波器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
我应该使用哪种射频仪器来测量频率开关时间、如下图所示?
我只有频谱分析仪、高速示波器。
以下是3种方法:
1.锁定检测方法(首选)
设置 LD_TYPE="VCOCA"、MUXout_LD_SEL="锁定检测"、LD_DLY=0。 然后、MUXout 引脚将具有对应于 VCO 校准运行时的低脉冲。 请注意、这仅用于 VCO 校准、不包括模拟 PLL 稳定时间
2. VTune 方法
用示波器观察 VTune 电压。 但是、请注意、即使是1 Mohm 负载也可能会影响锁定、并且在 VCO 校准期间、调谐电压也会保持在大约1.5V
3. 0Hz SA 方法
将频谱分析仪范围设置为0Hz。 然后、扫描时间控制时基和分辨率。 然后您可以获得功率随时间变化的指示。 当您处于最终频率时、功率将最大化。
此致、
Dean