This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:宽带频谱杂散

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/728482/lmx2592-wideband-spectrum-spurious

器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件: LMX2594

我将使用 TI 评估板评估 LMX2592。 宽带频谱在>500MHz 偏移时显示了一些峰值和突降、并且我很难看到这些变化与什么相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pradeep、

    它可能是测量设备。 例如、对于 LMX2594在12GHz 以上的频率下的远端相位噪声、当偏移超过50MHz 时、我的 E5053可能会给出不可靠的结果。 但是,R&S FSWP 分析器是干净的。

    对于 LMX2592、如果您使用倍频器、有时它会使测量设备"生气"并显示高本底噪声;它适用于 E5053。 因此、次谐波杂散会使设备混乱、当您有双频时、您会得到它们。

    如果这不是测量问题、我不确定该说什么。 我会切换到整数模式、看看它是否是通过电源耦合的某种分数噪声。 输出上拉电阻器的 PSRR 为0dB。 如果您使用倍频器、您可能会尝试使用非双倍频率、并查看该1/2谐波杂散是否会导致这种情况。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Dean。

    我将介绍电源噪声。

    我确实从信号发生器馈入了外部信号、这看起来很干净、因此不认为是设备。 此外、我没有使用倍频器、并且尝试过整数和 Frac-N 模式。

    但感谢您的回复-我将介绍电源噪声。

    此致。

    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pradeep、

    如果您使用频谱分析仪(而不是相位噪声分析仪)、那么您只需在软件中关闭我们的器件电源、然后查看杂散是否消失。

    我采用了我们的 LMX2592 EVM 并查看了该区域。 在整数模式下、我看到了100MHz 输入基准的谐波。 但是、在分数模式下、我可以根据 PLL 小数进行此杂散移动。杂散在-90dBm 左右相当低、但我肯定可以看到它们

    此致、
    Dean