This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:如果需要此 RTC 来支持10年生命周期的备用电池、请提供建议

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/724612/bq32000-please-suggest-if-need-this-rtc-to-support-backup-battery-for-10-years-life-cycle

器件型号:BQ32000

大家好、

我的客户需要具有可支持10年寿命周期的备用电池的 RTC、您能否建议 锂电池容量满足此要求?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池容量将取决于您的电流消耗。 当您在室温下使用备用电源时、备用电源电流为1.5uA。

    如果您想使用备用电源运行10年、电池容量必须为1.5e-3mA * 10年* 365天/年* 24小时/天= 131.4mAh。

    如果我们假设还有其他因素会影响电池寿命、我们可能需要选择稍大的电池。 在本示例中、我们可以乘以1.4、以获得最小184mAh 的电池容量。

    此致、
    通道