This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:无法更改 VCO 频率或开始斜升

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/682686/lmx2492-cannot-change-vco-frequency-or-start-ramping

器件型号:LMX2492
主题中讨论的其他器件: LMX2595

Dean、

我一直在尝试使 LMX2492正常工作、只是为了复制 EVM 用户指南中的连续锯齿斜坡。  我更改 VCO 频率时遇到问题、根本看不到任何变化。  我无法复制任何用户指南示例。

我可以告诉电路板处于活动状态、切换加电/断电寄存器可将电流消耗更改20mA。  同样、当我将 Mod、Trig1和 Trig2引脚设置为输入时、当我切换 GUI 中的复选框并使用万用表监控它们时、我可以观察它们变为高电平和低电平。  在我的频谱分析仪上、当有5V 电压进入 EVM 时、在加电模式下、我看到一个从 RF/2端口输出4.46GHz 的 CW 信号。  在断电模式下、我看到4.51GHz。  更改 VCO GUI 字段不会改变输出。   

我希望我的设置可能有误。  或者、VCO 链中可能存在一个被吹过的无源器件、因为当 EVM 文档显示 CW 的频率应为9GHz 至10.8GHz 时、很可能会怀疑 CW 恰好处于9GHz。  当我输入"2016 - 6 - 17"的默认配置时、我没有任何改进或更改。  但是、我坚持这样一个事实、即我没有遇到 LMX2595电路板看起来是砖型的"写入错误"。   

你推荐什么?  感谢您的帮助、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren、

    听起来您只是想从锁定的 PLL 开始,所以让我们来看看...

    1.建立通信----完成
    您可以发送串行命令来为器件加电和断电以及切换 I/O 引脚、这一事实证明您能够向器件发送命令、并且器件能够理解这些命令。

    2.加载默认模式
    我们处于调试过程中、在您可以锁定 PLL 之前、无需添加任何其他因素。

    3.检查输入频率--我认为这可能是问题所在
    确保您具有100MHz 的输入频率。 是的、电路板上有一个 XO、但默认情况下它不上电或连接。 确保您在引脚上看到100MHz 输入。 因此、从 OSCin 输入 SMA 的100MHz 输入开始、并验证它是否连接到器件上的引脚。

    4.检查 VCO 输出
    请注意、LMX2492不会产生输出、而是仅控制 VCO 输出。 我不知道 VCO 的确切范围、但它的范围大于9.4至10.8GHz、因为它们必须有一定的裕度。 还有一个除以2的输出。 因此、如果您看到除以2输出时为4.46GHz、这意味着 VCO 为8.92GHz、听起来 VCO 正在产生其最低输出频率。 我会检查 VCO 调谐电压、我打赌它是0V。

    5.检查 VCO 调谐电压
    现在尝试使 VCO 频率和调谐电压发生变化。 尝试将 TICSPro GUI 上的相位检测器极性从"-"切换到"+"。 这通常会使 VCO 调谐电压达到最大值、同时我也希望 VCO 频率发生变化。 如果您看不到调谐电压移动、则会出现可疑情况。 可能环路滤波器断开、接地短路、电荷泵为三态等。

    6.读回 N 分频器和 R 分频器输出。
    在 MUXout (或其他 I/O 引脚)上、您可以看到 PLL R 分频器和 PLL N 分频器。 在该引脚上、您可以看到 N 和 R 分频器的输出、因为芯片会对它们进行解释。 确保该频率正确、并且不会太低(灵敏度问题)或太高(灵敏度或汉姆尼特问题)


    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean、

    很高兴得到您的帮助!

    我做了2. 对于3、我看到电源进入 XO 芯片、我可以测量 XO 输出端的电压、因此我认为在这里可以。
    对于4、是的、我想的是这样的东西。 我将 VTune 测量为.6V、即使将 GUI VCO 频率设置为不同的值、它也不会改变。
    5:切换 CPPol 不会执行任何操作、我相信这就是您的意思。 现在、我们将找到一个位置。 我如何测试您提到的其他可能性?
    6:我不确定如何解读我应该在这些输出上看到的内容。 虽然标志具有高电平或低电平状态、但分频器应具有某种数字。 我是否在引脚上查找计数、即表示 R/2处于值 P 的脉冲数? 我将触发什么来查看这一点。 或者更基本地说、为了能够"查看分频器的输出"、I/O 引脚应该处于什么模式?

    谢谢、
    Darren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren、

    我假设您使用的是我们的 TICSPro 软件、但最好知道。

    以下是一些内容:

    设置默认模式后、循环通电、切换 SWRST 位、然后按 Ctrl+L 以确保我们在已知状态下启动。

    2:好的。 由于我们缺少某些东西、我们可以通过步骤6完全确定这一点。 那么、让我们转到下一个。

    6:对于这个、我们想要查看器件认为 OSCin 引脚上的信号。 为此、请执行以下操作:
    a.设置 MUXout_MUX ="输出 R/2"状态16.
    b.设置 MUXout_PIN ="输出 PP"状态2.

    输出是在 PLL R 分频器之后的频率、然后再次除以2 (除以2可得到一个很好的方波);它不是上面所说的固定脉冲数。

    现在看一下示波器上的 MUXout 引脚、您应该会看到一半的 hte 输入频率。 因此、如果基准为100MHz、您应该会看到50MHz 方波。 如果您选择较高的倍数、则可能是硬音。 如果您看不到任何内容或噪声、则可能是灵敏度问题、这意味着信号无法到达我们的引脚。 另外、请注意、如果没有信号进入该引脚、则该引脚可能会自动振荡、尽管它将偏离目标频率。 如果您完全确定 OSCin 引脚上确实有信号、但器件显示没有信号、请考虑一些想法。 首先、信号应该是交流耦合、OSCin 引脚上的偏置电平应该是 Vcc/2。 如果该引脚有问题、请尝试驱动另一个补充输出引脚、并查看该引脚是否存在问题。


    5:现在假设我们确实有基准并且器件可以看到基准、则将焦点重新聚焦到电荷泵上。 尝试切换电荷泵极性、然后尝试100MHz 和20000MHz 的输出频率、看看这是否会移动 VCO。 如果没有、请考虑以下可能性:

    A.环路滤波器接地短路。 如果是、您应该会看到阻抗= 0且板上短路。 如果您在更改电荷泵电流时看到电路板的电流增加、这可能是一个指示器。
    B.环路滤波器从 VCO 断开。 这意味着电路板上电阻器 R3_LF 或 R4_LF 的连接不良。
    C.电荷泵引脚损坏或与邻近引脚短路。 很难证明这一点、但如果它不切换、则会关闭某个功能。
    d.如果您对环路滤波器做了任何特别的操作或使用了任何类型的有源滤波器、则这可能是一个问题。


    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    我已经要求 Jeston 设置另一个电话呼叫、因为我无法到达任何地方。  希望我们可以通过电话对其进行调试。   

    是的、我使用的是 TICS Pro。  我按照您的指示加载了所有默认值。

    我重做了您之前发布的第3步、发现 EVM 板上的 XO 没有时钟。  电源正在进入、但没有时钟。  我不知道为什么它没有连接、在原理图和电路板本身上、它看起来是连接的。  好的、我按照您的建议将一个100MHz 时钟连接到 OSCin SMA。  然后、我将示波器连接到 MuxOut 引脚、设置为 R/2。   

    我知道我正在以100MHz 时钟发送、但我在 MuxOut R/2引脚上看不到任何内容。  我也在其他 I/O 引脚上尝试过它。  我还将该引脚连接到频谱分析仪、但在50MHz 时无法连接到该信号。

    因此、电路板无法正确看到100MHz 信号。  希望电话可以清除这个问题。   
    马上与您联系、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren、

    如果无法从 MuxOut 引脚的 R 分压器"输出 R/2"中获得正确的频率、则会导致获得正确的电荷泵电压的问题。 尽管您要向 OSCin 引脚输入信号、但我不相信它会进入器件。 如果有任何东西被烧断、它听起来像是 OSCin 引脚。

    要测试 VCO 路径、请尝试以下操作:
    1、切换 VCO 相位检测器极性、应导致 VCO 跳频。 但有些器件使用 OSCin 引脚为编程位计时、因此如果它不起作用、它并不能完全说服我它仍然与 OSCin 引脚不相关。
    2.在 TICSPro GUI 中将电荷泵设置为"Disabled"(已禁用)。 这将禁用电荷泵。 然后施加1V 的电压、看看是否可以这样移动 VCO 电压。

    我认为"写入错误"是一个错误。 此错误与实际器件无关、而是与 TICSPro 有关。 TICSPro 以任何方式根据器件的响应来确定此错误。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    我运行了两个测试、第一个测试没有完成任何测试。  第二、当我向 VTune 施加不同的电压时、我能够更改 VCO CW 尖峰。  这表示什么?

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还在 C9之后检查了、因此在2492 OSCin 引脚上、我非常清楚地看到了100MHz 信号。 那么、当您说 OSCin 引脚可能会被烧断时、您是说2492内部是不是这样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darren、

    这可能是需要排除的问题、但加电/断电电源电流的20mA 差异现在使我怀疑未供电电源引脚存在问题或3.3V 稳压器(U6)存在问题。 最初、我们为该板提供了单独的电源(5和3.3V)以用于评估、但对于后续版本、我们连接了稳压器。 到目前为止、您似乎还没有成功获得诸如 R/2输出或电荷泵极性切换等其他功能。

    让我们分解一下:

    编程:
    -是的,设备对串行命令作出反应,但不符合预期。
    - I/O 引脚可被设定为高电平/低电平
    -加电或断电时、电流变化20mA。 因此、是的、它会响应、但这应该更像是60mA

    电源:
    上电/断电测试仅产生20mA 的差异、但应产生60mA 的差异。 听起来很可疑、例如未连接的电源。 该电路板为电荷泵引脚提供5V 电源、但它还具有一组3.3V 引脚。 由稳压器 U6供电。 您能验证情况吗? 您能否验证:
    答:Vcc_3p3V SMA Launch Pad 为3.3V (由稳压器驱动)
    b. TP_Vcc_VCO 测试点为5V (非常确定是)
    c. TP_Vcc_CP 为5V
    d. TP_VccPLL 为3.3V

    OSCin 引脚:
    -有有效的信号进入引脚。
    -尚未验证设备是否确实正确计数此值。 会导致此计数错误的问题可能是:灵敏度级别、匹配问题、PLL 计数谐波而非预期信号、引脚熔断、互补 OSCinM 引脚上的意外噪声/信号或未连接的电源引脚。 请注意、如果要驱动此单端、未使用的侧需要看到交流耦合电容器和50 Ω 接地。
    -如果无法使 OSCinP 正常工作,则 OSCinN 可能会正常工作。

    电荷泵输出:
    -您似乎可以通过手动施加电压来控制 VCO 频率。
    -您似乎在切换电荷泵极性位时未成功使 VCO 跳频。
    -上电时,VCO/2频率为4.46MHz。 断电时、频率为4.52GHz。 这是可疑的。 这是一个正系数 VCO、我认为环路滤波器中没有任何有源器件。 因此、当您为其加电时、它会将 VCO 满贯到其调谐范围的下端。


    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean

    电源:
    a)不驱动3.3 SMA 焊盘的电源引脚。 但我认为这是因为 R49未组装。 VccPLL 的测试点为3.3V
    b)这是4.92V
    C)这是4.92V
    D)这是3.3V
    我还检查了 R30和 R32之后的电压实际上是3.3V、


    我在 OSCinN 上没有50欧姆的负载、因为该焊盘未装配 SMA。 但此时、我实际上取下了信号发生器、可以看到来自 C9处 XO 的100MHz 频率。 我可以在焊盘上连接 SMA 并尝试驱动 OSinN、但如何关闭 OSCinP?

    我认为您对 VCO 栏杆的评估是正确的。 然后、当我向 VTune 施加1V 和2V 电压时、它可能会跃升40MHz。

    我认为您的所有总结都是正确的。 那么、接下来我应该怎么做呢?
    谢谢、
    Darren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    接下来该怎么办? (我意外点击了"这解决了我的问题"、但尚未解决。 谢谢、Darren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    我刚刚在新的2492板中安装了、所有功能都运行良好。 我不知道原始评估板有什么问题。 但我仍在继续。 感谢您的帮助、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    您是否锁定了它? 请查看以下内容。

    电路板上电后、电流约为170mA。

    编程后、它应该会锁定。 电流将高达225mA。 指示灯将亮起(指示灯的质量不好、可能无法正常工作。 因此、请检查 MUXout 以确保您看到3.3V 电压。 RFOUT/2端口的输出为4.8GHz。 VTune 大约为2.44V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel/Darren、

    我将关闭该线程。

    问题似乎是原来的主板有硬件问题、可能是 OSCin 引脚有硬件问题。  无论它是什么、现在似乎有一个工作板。

    此致、

    Dean