我有5块板、每个板上都有 lmk04828。 我还有与每个板对齐的10MHz 时钟。 我需要同步这些合成器的输出。
我还决定在边沿敏感(单次触发)模式下使用同步。
以下是一些问题:
1.我应该将同步上升沿固定在10MHz CLKin1的100ns 窗口中还是2500MHz VCO 的0.4ns 窗口中(我是说窗口没有设置和保持间隔)?
2.同步的最短持续时间是多少?
3.我应该使用正常同步还是重新计时?
4.能否获得本文档的完整版本?e2e.ti.com/.../lmk_5F00_SYNC.pdf
5.在该模式下同步的设置和保持时间是多少(至少大致)?
6.对于不同的 LMK'输出时钟对齐、我会得到+-1 VCO 周期误差、还是会更大?
7.我可以使用 LVPECL 信号来输入 CLKin1、还是应该是正弦信号?