This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:时钟保持功能是否正常?

Guru**** 2585665 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, LMK05318, LMK05028, CDCE937, CDCI6214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/744054/cdci6214-has-clock-hold-over-function

器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件: LMK04906LMK05318LMK05028CDCE937

你(们)好

CDCI6214、我们设计了一款产品(客户需要添加新功能来添加时钟功能)。 我们需要询问 CDCI6214是否具有时钟保持功能、即当输入时钟中断(或 LOS)时、输出时钟仍可保持一段时间、而当时钟重新启动时、它可能会产生无干扰的正常工作。 因此、我了解了 TI 的 LMK0496/LMK0480X 系列都具有此功能。 我想知道 CDCI6214是否具有类似的功能。

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不支持、CDCI6214不支持保持。 您还可以考虑支持符合标准(例如 SyncE、SONET/SDH)保持功能的 LMK05028和 LMK05318。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    此外、CDCI6214的规格提到频率增量和减量、这会沿 GPIO1和4的上升沿增加或减少触发频率、但它没有提到该频率的最快增加(或两个上升沿之间的最小间隔)? 我们希望使用逻辑来控制两个引脚、从而动态调整时钟频率以进行频率跟踪、因此我们需要知道以这种方式更改频率的速度。

    谢谢你
    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率递增和递减引脚的脉冲频率不得超过1MHz、即 GPIO1/GPIO4上升沿之间的最小延迟为1us。

    您的最终应用和用例中需要动态时钟频率调整的是什么?  您打算将其用于什么数据协议或接口、以及时钟抖动要求是什么?

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    我们的产品是矩阵显示控制板。 图中显示了原始应用(使用 CDCE937通过 PWM 控制 VCO)。

    我们打算使用 CDCI6214的频率增量和减量函数来控制时钟、而不是使用原始模拟方法来控制 VCO 以实现计时锁定。

    请帮助确认是否可以实施 CDCI6214。

    谢谢你。

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    视频接口(并行或串行)和数据速率是多少?

    视频时钟抖动要求是什么?  时钟频率和信号类型(差分或单端)?

    您更喜欢通过 INC/DEC 引脚控制或 I2C 控制进行 DCO 频率控制吗?

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    并行、数据速率范围为27MHz 至165MHz

    2.抖动要求低于300ps,时钟频率从27MHz 到165MHz CMOS 或 LVDS 均正常

    我们更喜欢通过 INC/DEC 引脚进行 DCO 频率控制,事实上我们希望使用 FPGA 输出两个引脚来控制 INC 和 DEC 输入。

    谢谢你
    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我建议您使用 CDCI6214EVM 评估预期用例、以确定它是否满足您的功能和性能要求。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Alan

    我可以在 TI 网站上购买 EVM 吗?

    谢谢你
    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该是、但可能已缺货。

    我发现它可从经销商处获得:

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这会沿 GPIO1和4的上升沿增加或减少触发频率、但它并未提及此频率的最快增加 量 https://discord.software/downloader.vp/.../https://downloader.vip/itunes/
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如本主题前面所述:
    频率递增和递减引脚的脉冲频率不得超过1MHz、即 GPIO1/GPIO4上升沿之间的最小延迟为1us。

    Alan