This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:OSCin 单端治疗

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/699394/lmx2594-oscin-single-end-treatment

器件型号:LMX2594

尊敬的团队:

我的客户也希望使用单端输入。

您能不能建议在输入为50欧姆时应使用的最小电压/功率(超过50欧姆)。

此外,单端输入是否会降低性能(与差动输入相比)?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、您好!

    对于单端输入、我建议采用0.3 - 2Vpp、交流耦合。 确保未使用的引脚也端接50欧姆。
    单端和差分输入之间几乎没有性能差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Noel、
    因此、如果我们考虑50欧姆以上的功率、我知道我可以使用-6dBm 至10dBm 单端输入功率、而不会出现任何性能下降(考虑到我将使用50欧姆端接的另一个输入)。
    我是否理解正确?
    此致、
    NIR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、

    这取决于输入、因为它是压摆率至关重要。 如果这是-6dBm 的10MHz 正弦波、那么您确实会看到相位噪声和杂散会降低、因为这具有慢速压摆率。 但是、如果这是具有快速边沿速率的方波、则可能不会。

    根据使用类似器件进行的一些测量、您需要至少600V/us 的电压才能获得最佳品质因数、尽管 PLL 1/f 噪声和杂散不太敏感。 请注意、10dBm 时的100MHz 正弦波理论上为628V/us。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Dean 完成回答。
    这确实是我认为仍然缺少的部分。
    此致、
    NIR