This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:电压控制振荡器连接到 lmk OSCin

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP, LMK04832EVM-CVAL, ADC12DJ3200EVMCVAL, LMK04832, LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1188568/lmk04832-sp-voltage-controlled-oscillator-connection-to-lmk-oscin

器件型号:LMK04832-SP
主题中讨论的其他器件: LMK04832EVM-CVALLMK04832LMK04828

你好、过得怎么样?

我´m LMK04832-SP 工作、需要连接一个压控振荡器

 OSCin 引脚、我使用双环路配置。

我有一个 VCXO ACMOS、电压控制振荡器、具有单端输出。 我没有 Outout_P 和 Output_N 例如 LMK 开发套件。

我们可以在下一张图片中的套件 LMK04832EVM-CVAL 中看到 VCXO 和 LMK 连接。 时钟信号连接到引脚 N、LMK 44引脚、而不是引脚 P、LMK 43引脚、并与 组件 R58 C72 R59 R60 C71建立网络。

此外、我们还可以看到 ADC12DJ3200EVMCVAL 套件中包含组件 R58 C72 R59 R60 C71的同一网络。

我对此有一些疑问:

 

1_为什么振荡器单端信号连接到引脚 N 而不连接到引脚 P、如图2和图3中所示?  

 

2_电压控制振荡器输出和 LMK 输入之间的网络功能是什么?

 

3_我是否可以在没有图1所示网络的情况下将振荡器单端输出连接到 OSCinP,如图1中的数据表所述?

 

谢谢你

此致

Facundo

INVAP S.E.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Facundo 您好!

    1. VCXO 供应商最初发布了使用差动输入的 VCXO 的 LVPECL 版本。 最终他们发布了具有更好相位噪声的 HCMOS 版本、我们转而使用该器件。 HCMOS 版本的引脚分配填充了 LVPECL 版本原始引脚分配的引脚1、3、4和6、输出来自原始引脚4 (连接到 OSCin_N)。  总之、这是为了方便使用现有引脚。  单端信号不需要使用一个或另一个引脚、这两个引脚都是可以接受的。
    2. 该网络旨在实现与许多不同终端要求的兼容性、例如 CML (上拉电阻)或 LVPECL (下拉电阻)-如果我们最终未使用的另一个振荡器需要 LVPECL、它还允许在不同电源电压下使用 LVPECL 进行某些电平转换配置。 信号路径中的100/50电阻分压 器将 HCMOS 振幅减小到满振幅的1/3、以帮助满足 OSCin 上的单端输入摆幅要求;从概念上讲、这可能是50/50或50/100、并且仍然符合要求。 我记得、当我们在 LMK0482x 上执行此操作时、它旨在 减小振荡器上的峰值电流应力-但我们直到很晚才问我们是否需要这么做(事实证明这是不必要的)。 在 LMK04832上、尽管知道我们不会承受对振荡器施加应力的风险、但我们保留了该结构、因为我们看到较大摆幅 HCMOS 信号的高阶谐波在相位检测器处产生了杂散。 降低 信号的振幅和压摆率有助于减少这些杂散。 两个交流耦合电容用于防止振荡器上的直流负载、并防止输入级上的直流负载。 从理论上讲、不需要第二个交流耦合电容器、因为该器件还在内部对输入信号进行交流耦合、但 电阻分压 器输出端的直流平均电压将仅通过第一个交流耦合电容器快速漂移至0V、 信号摆幅将开始在 ESD 结构上削波。 第二个电容器将引脚上的直流值保持在接近内部偏置电平的位置。 其余组件(主要是0Ωs μ A)只是为了为外部信号源提供与板载信号源相同的选项集。
    3. 是的、您可以像 参考图那样使用网络将单端输出连接到 OSCinP -前提是振荡器可以接受高阻抗终端并满足信号摆幅要求。 否则、您将需要一个50Ω Ω 负载交流耦合到信号源和 OSCin 引脚。 我100Ω、您还可以使用两个从 VCC 到 GND 的串联 Ω 电阻器、并且仅使用交流耦合输入信号、 让直流偏置位于 OSCin 引脚的 VCC/2 -当然、这会增加电源电流并 为接地参考电源噪声在输入端耦合创建一条路径、因此我不建议这样做。 理论 上、您还需要通过等效负载(50Ω)将未使用的 OSCin 引脚交流耦合到接地端、以最大限度地减少从一个引脚到另一个引脚的电容耦合反射、但实际上我们发现这是不必要的。

       LMK04828数据表的第10.3节稍微更好地描述了可接受的输入电路-这是一种不同的器件、但 LMK04832的商业版本与 LMK04828引脚相同、 它们共享很多相似的电路(包括输入级)、因此 LMK04828 10.3中的建议也适用于 LMK04832 (-SP)。 在某些时候、这些图将进入 LMK04832 (-SP)数据表。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek

    谢谢 Derek、您的回答是完整的、非常理解。

    此致、

    Facundo Cosentino