请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2615-SP 各位专家:
客户需要有关需要覆盖的预设模式注册表的 lmx2615帮助。
这是 outa_PWR 位8-13上 R44寄存器的值。 它们在模式38中使用此 LMX2615-SP 组件,方法是偏置相应的 F0-F7引脚以将其置于预设模式。 在数据表中,它列出了即使在引脚模式设置下,OUTx_PWR 值也可以使用 SPI 总线进行覆盖–因此我们想知道,如果我们不使用 SPI 总线,OUTx_PWR 的默认值是多少。
以寻求您的帮助。 谢谢你。
此致、
阿尔基·A.