请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCDB800 大家好、
如果 CDCDB800在引脚 CKPWRGD_PD#上只有一个上拉至 VDD 的电阻器、它是否会正常启动和运行? 我在数据表的"规格"一章中没有找到任何时序要求。
谢谢。
大卫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
CKPWRGD_PD#引脚的推荐规格 是在 VDD 达到其 VDD 最小值前将其保持在低电平(< 0.5V)。 VDD 最小值为3.3V - 5%。 如果您遵循该要求、则 VDD 和 CKPWRGD_PD#之间没有时序关系。 当达到 VDD 最小有效值时、时序取决于您的 VDD 斜坡。
您可以在斜升期间通过上拉电阻器将 CLKPWGD_PD#引脚连接到 VDD、该上拉电阻器是其支持的用例。 有一个内部10 - 40 us 的计数器、确保一切都 在发送之前得到解决。 该计数器在数字电源达到特定阈值时开启、以便 应对电源斜升缓慢的情况。
此致!
模拟