请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832-SEP 我在 LMK04832-SEP 数据表中看到了抖动规格、但我不知道抖动是什么类型、它们看起来像 RMS 相位抖动?
我正在寻找27MHz - 60MHz 之间频率的周期性 RMS 抖动和峰间周期性抖动。
该部件是否具有周期性抖动值、或者是否能够转换必须具有周期性抖动值的抖动值?
谢谢。
Dan Schetrompf
Xilinx / AMD 产品应用工程师