This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:CLKin1引脚

Guru**** 2540670 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1222696/lmk04832-sp-clkin1-pins

器件型号:LMK04832-SP

您好!

我的客户在新项目中使用 LMK04832-SP、具有以下问题、数据表中未对此进行说明:

数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmk04832-sp.pdf?ts=1683041926918&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMK04832-SP 第85页、9.1.1节、9.1表指出 CLKin2和 CLKin2*可以通过1K 欧姆电阻连接至 GND 或在不使用时保持悬空。  

由于我的客户不会使用 CLKin1和 CLKin1*,他们是否可以考虑与上述 CLKin3和 CLKin2*相同的指令?

谢谢你

Raphael Marchi

TI S America FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raphael、

    我认为同样的说明应该适用于 CLKin1/CLKin1*。 我已经通知我们的抖动清除器专家确认、但他在本周的剩余时间里不在办公室。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、您能确认吗?

     我需要确保这是空间设计。

    谢谢

    Raphael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raphael、

    我们的专家将于周一回来、届时您可以期待确认。 很抱歉耽误了时间。

    谢谢。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raphael、  

    对于未使用的输入 CLKIN 引脚(CLKin0/1)、您可以保持悬空状态。

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔