This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:LMX2615-LMK04832 CLKIN 终端

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1218920/lmx2615-sp-lmx2615-lmk04832-clkin-termination

器件型号:LMX2615-SP
主题中讨论的其他器件:LMK04832-SP

 使用50 Ω 上拉电阻驱动 LMX2615的 RFOUT 的 CLK 时、LMK CLKIN 处的终端应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Cody、我们有关该主题的专家是 Ooo 今天、下周他会及时与您联系。

    此致、

    Juan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMK04832-SP CLKIN 输入终端将采用交流耦合和差分100欧姆电阻。

    LMX2615的输出将为50欧姆上拉、并在100欧姆并联电阻器之前使交流耦合保持不变。

    谢谢!

    此致、
    阿杰特·帕尔