请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK00334-Q1 大家好、
根据数据表、VOH 的最小值为520mV、 略小于客户要求的值。
HCSL 输出的驱动级应该有15mA 电流、这意味着输出应该有15mA*50ohm=750mV、为什么最小值这么小? 如果是由测试引起的、请共享测试设置(例如 Rs 值)。 如果这是由不同设备之间的变化引起的、请分享 此规格的分布以帮助我说服客户。
B&R
Lijia