This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请建议看门狗计时器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1217388/please-suggest-watch-dog-timer

主题中讨论的其他器件:TPS3435

您好!  

我们计划使用看门狗计时器、但处理器引导时间为1分钟12秒。 通常情况下、看门狗内部 计时器 将以分钟开始。 您能建议 增加看门狗计时器的延迟吗?

此致、

纳雷什·S·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nareesh、

    请查看全新的器件系列 TPS3435 (www.ti.com/product/TPS3435)。

    该器件系列可支持多个 WD 时间选项、具有启动延迟和动态可编程性。

    启动时间限制为最长10秒、这将无法满足1分钟12秒的时间要求。

    TPS3435还支持使用 SET 引脚进行动态计时更改。

    在引导过程中、设置引脚的默认设置可以比引导时间更宽。 这将确保 WD 错误不会在引导过程中复位处理器。 一旦处理器启动、处理器可以更改 SETx 引脚逻辑电平、以满足应用 WD 计时器设置。

    请检查这是否适合您。

    请告知我们处理器启动完成后所需的 WD 计时器设置。 这将帮助我们达到所需的 OPN。 即使未发布 OPN、我们也可以支持其样片。 一旦您确认器件满足应用需求、我们就可以着手进行释放。

    谢谢。此致、

    Shridhar。