This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LVPECL 输出频率范围

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1215499/lmk04832-lvpecl-output-frequency-range

器件型号:LMK04832

您好!

我想知道 LMK04832的 LVPECL 输出频率范围。 我在数据表中找不到规格。

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    LVPECL 输出范围应为0.305MHz 至3255MHz。 数据表的电气特性部分仅明确列出了 LVCMOS 最大输出频率、而不是其他格式、但根据我的经验、这是因为 LVCMOS 输出驱动器通常比差分驱动器更受设计的限制。 第一页中列出的通用3255 MHz 最大值应适用于所有差分输出。 我在 LMK04832 TICS Pro 配置文件中使用频率规划器函数进行了实验、该行为似乎确认了3255 MHz 的限制。

    谢谢。

    Evan Su