This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:如何测试 TPL5111

Guru**** 1257150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1205412/tpl5111-how-to-test-tpl5111

器件型号:TPL5111

您好!

我正在设计一个蓝牙收发器模块、该模块应该大约每30秒发送一小部分数据 因此、我选择了16K 的电阻值作为延迟。

出于测试目的、我将 DONE 信号保持悬空状态、并在 DRVn 输出端连接了一个 LED 以监控输出。

当我在不提供任何 DONE 信号的情况下连续施加电源时、LED 输出如下、

1. LED 指示灯(默认关闭)会大约每26秒闪烁一次。

2.同样的电源循环如果我触摸 DONE 信号,LED 将持续亮起,并在相同的26秒内从打开到关闭。

当我们连接到一个微控制器时、"Done"输入的缺省逻辑状态应该是什么。 我们是否需要任何外部下拉电阻器。

在将该电路连接到微控制器之前、如何测试计时器功能。 "Done"输入是如此灵敏、以至于它会通过使用 DMM 探针增加引脚强度来触发计时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Udhay、

    如果您不打算使用 DONE 引脚、我建议通过一个1kΩ Ω 的小电阻器将此引脚分流到地。

    上电后、您应该会在 DRV pn 处看到以下波形。