This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:单次触发模式延迟/M_DRV。 使能引脚保持高电平

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1205444/tpl5111-one-shot-mode-delay-m_drv-pin-always-high

器件型号:TPL5111

尊敬的所有人:

我正在设计一种低功耗器件、并希望使用 TPL5111触发 AM LDO 的 EN 引脚。

该开关是正常开关、而不是按钮。 因此它会始终提供逻辑高电平或逻辑低电平。  

问题是、如果 DELAY/M_DRV 引脚始终为高电平、会发生什么情况? 并且在切换开关期间仅低几毫秒?

希望我的解释是可以理解的?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malte。

    在 DELAY/M_DRV 返回零之前、计时器不会启动(具有特定的延迟、TDB)。 换句话说、如果您始终使 DELAY/M_DRV 引脚保持高电平、DVR 也始终处于高电平。