您好、专家!
我们的客户询问 我们是否可以提供 LMK60E2-156M25SIAR 另一侧的图片或图纸、因为数据表上未提供该图片或图纸。
他所问的是,我们是否有一个零件下面的实际情况。 我们是否具备识别器件下方引脚1的方法? 他们面临的问题是、将器件放在了电路板上、且底部朝上、他认为焊的不正确。 无法查看引脚1是什么、因此、他希望我们能否帮助他从下方识别引脚1是什么。 希望您能为我们提供帮助、我们将不胜感激。 谢谢你。
此致、
杰拉德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家!
我们的客户询问 我们是否可以提供 LMK60E2-156M25SIAR 另一侧的图片或图纸、因为数据表上未提供该图片或图纸。
他所问的是,我们是否有一个零件下面的实际情况。 我们是否具备识别器件下方引脚1的方法? 他们面临的问题是、将器件放在了电路板上、且底部朝上、他认为焊的不正确。 无法查看引脚1是什么、因此、他希望我们能否帮助他从下方识别引脚1是什么。 希望您能为我们提供帮助、我们将不胜感激。 谢谢你。
此致、
杰拉德
大家好、Gerald、
据我所知、LMK60xx 系列中的所有器件均具有相同的6引脚 QFM 封装、我在数据表第12页的封装底部找到了以下图所示:
不幸的是、此引脚布局看起来是水平和垂直对称的、因此我认为没有方法从下面验证方向。 封装顶部应该有一个标记、显示引脚1的位置、但听起来您的客户无法看到。 我正在与我的团队的其他成员进行核实、并会告诉您他们是否有解决方法。
谢谢。
Evan Su