This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:锁定问题

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1224373/lmx2820-lock-out-issue

器件型号:LMX2820

嗨、团队,

好的一天

使用 LMX2820时、会发现在初始上电(启用即时校准)并等待初始化完成后、配置了所需的频率。 在这些操作之后、有时 LMX2820的输出信号会被锁定(概率约为10%)。 详细信息如下:
(1) LMX2820的输出范围为1414MHz~15626MHz、包括多个频段;
(2)应用场景要求芯片支持实时校准、以满足频率扫描要求;
(3)在失去锁定后读回 RD_LD 字段状态、结果为3'b11;
(4)发生锁定时、无法通过配置寄存器或重新初始化来恢复、输出始终处于锁定状态且无法恢复;
(5)一旦发生失锁现象,它被外部电源故障重新初始化,但一切都回到了原点,仍然存在失锁的可能性;
(6)如果开始时没有锁定丢失、则所有后续操作均正常、不会发生锁定丢失。 因此、这个问题集中在加电的初始化阶段。
针对上述信息提出以下问题:
a.在什么情况下、MX2820会进入 RD_LD = 3'11状态、具体的硬件状态是什么?当锁定丢失时、为什么回读结果不是 RD_LD = 3'00或 RD_LD = 3'01?
b.为什么配置有时使用相同的配置数据和方法(即上述锁定情况)失败?
C.为什么它进入锁定状态并且无法恢复?

此致

詹姆斯·曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    您能否提供您的初始化过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel

    我遵循正式文件,它大部分时间都在工作。 如果我不打开即时校准、就不会发生这种情况。 我想知道如何 生成 RD_LD = 3'11状态、以及在恒定电源下如何成功重新初始化。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    rd _ LD = 3'11的原因并不简单、我们需要通过调试来找出确切的原因。 让我下周在实验室中看看这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    我仍然不清楚 rd _ LD = 3'11的原因。 我简化了即时校准过程、您是否会尝试此新过程是否会为您提供更一致的结果?