This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:LMX2820RTCT:相位同步信息

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1249156/lmx2820-lmx2820rtct-phase-synchronization-information

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件:LMX2595

请提供有关 20GHz 频率下两个 LMX2820/LMX2595可实现相位同步的程度的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayasheela、

    我们没有该数据。  

    在这个频率下、精度严重依赖于设置。 目前、我们没有测试设备支持在此频率范围内进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分
    是否有任何关于相位同步的数据、至少是在较低频率下的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jayasheela、

    请访问 https://www.ti.com/lit/pdf/snau273