This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:射频 PLL 的环境温度

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2694-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1249846/lmx2820-ambient-temperature-of-rf-pll

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件:LMX2694-EP

大家好、

我的客户 Samsung 需要 RRU 中的射频 PLL 解决方案。

我想确认是否有任何非太空级别的器件可以支持85度以上的环境温度(TA)和3600MHz 以上的输出频率? 三星的板温度目前达到95或105度。 我们是否有能够支持这些条件的解决方案?

如果没有、我们有没有一款芯片可以在95/105度的温度下输出3600MHz?

Br

艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:
     我们的大多数 LMX 器件的额定温度高达85摄氏度。  

    如果 Samsung 需要高达105°C 的温度、则必须查看汽车级、其中最高温度为105°C 或125°C。  

    LMX2492Q1 似乎是唯一能够满足频率要求和温度要求的射频 PLL。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:  
    还有一点。  
    您能否提供客户配置(最好是.tcs 文件)、以便我能够估算功率损耗 、从而计算 ~结温?  
    我想检查这里是否实际需要不同的 IC。

    T_J (结温)= T_B (电路板温度)+ PHI_JB (在 DS 中提供)* P  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:
    好的、我会询问 Samsung 的配置文件。

    情况如下:三星的项目确认板级温度将超过85度,但可以保证芯片的 Tj 不会超过125度。 但是我们之前向 Samsung 反馈表明、当 Ta 超过85度且 Tj 小于125度时、器件可以正常工作、但无法保证性能、因为 VCO 会受到影响并且无法提供可量化的指标。

    因此,三星目前正在就是否有适合高温环境的 RF PLL 进行咨询。

    Br

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    LMX2694-EP 可支持更高的温度。