This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00304:INPUT_N 和 INPUT_P 的 CM 电压

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00304, LMK00301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1257710/lmk00304-cm-voltage-of-input_n-and-input_p

器件型号:LMK00304
主题中讨论的其他器件: LMK00301

大家好、

客户当前项目需要使用 LMK00304时钟缓冲器。 电路设计如图1所示。 在测试过程中、发现交流耦合时、输入时钟摆幅不满足差分输入0.15V 的规格要求。 使用万用表进行的测量表明、缓冲器输出的共模电压存在一定的差异(CM_P:1.08V;CM_N:1.35V)。 您能否帮助确定 LMK00304输入中 PN 共模不平衡的具体原因、以及它是否可以在此类条件下正常使用? 谢谢!

图1:电路设计

图2:LMK00304输入时钟摆幅规格

图3:LMK00304输入侧波形的实际测试

Br

艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    当输入端没有时钟时、器件上存在内部弱偏置、这会将输出保持为低电平。

    此偏置是在输入侧进行交流耦合时您会看到的偏置。 当使用直流耦合或外部偏置点时、输入 VOD 最小值0.15仍然为真。

    对于交流耦合输入、我建议使用稍高的摆幅、以便为正常运行克服这种偏置值差异。

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asim:

    感谢您的快速响应。

    请进一步帮助回答以下问题:

     LMK00301的输入端不存在不同的 CM 电压现象。 我们只在 LMK00304上发现了这一点。您能否确认 LMK00304和301缓冲器之间的共模设计是否有任何差异?

    增加摆幅是可行的、但会增加 DPLL 的功耗。  我们是否可以使用下图所示的连接方法、即在交流耦合电容器之后放置一个100欧姆的交叉电阻器? 或者、您是否有其他推荐的连接方法?

    Br

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    1.不同的 CM 电压现象在 LMK00301的输入端不存在。 我们仅在 LMK00304上发现了这一点。您能否确认 LMK00304和301缓冲器之间的共模设计是否有任何差异?

    如果它们的输入偏置相同、我需要从设计中确认这一点。  

    2.增加摇摆是可行的,但它会增加 DPLL 的功耗。  我们是否可以使用下图所示的连接方法、即在交流耦合电容器之后放置一个100欧姆的交叉电阻器? 或者,您是否有任何其他推荐的连接方法?

    我们是否可以在没有任何交流耦合电容器的情况下使用直流耦合? 这将是最好的选择。

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asim:

    我需要从设计中确认其输入偏压是否相同。  [/报价]

    这有什么更新吗?

    我们是否可以在没有任何交流耦合电容器的情况下使用直流耦合? 这将是最好的选择。

    是的、我们可以。 但它是否会对 LMK00304输入产生影响? 我们是否需要额外的设计来匹配共模级别?  因为缓冲器本身具有共模电压。

    Br

    艾达里安

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我正在等待有关这方面的设计输入。  

    如果时钟生成器的输出为真 LVDS、则它不应导致额外的设计更改或其他任何更改、因为 LMK00304的工作共模范围应该能够处理该情况。  只要您的驱动器共模电压低于 IN 限值、它就应该运行得非常好。

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我从设计中获得了一些初始反馈、并且这两个器件具有相同的偏置。 您是否以与 LMK00304相同的配置使用 LMK00301?

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asim:

    1.三星可以采用直流耦合。 但在实际测试中、我们发现、在从源极侧 DPLL 上电到完成初始化的这段时间内、 P/N 端子的电压均为0V。  此时、PN 的共模和摆幅不符合规格、工程中使用了一个缓冲器来为逻辑模块提供时钟。 请帮助确认这种情况下的缓冲器是否没有输出、也不会有任何异常信号。


    2.为与其它设备兼容并在后期的板载使用,仍将使用交流耦合。 在当前的实验测试中、发现在使用交流耦合时、可以通过在缓冲器的输入端子附近将一个10K 电阻器与交流电容器并联来实现 PN 共模电压的平衡(如下图所示)。 您能否帮助确认这种连接方法是否可行?

    Br

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    1. 我认为 DPLL 驱动器电流将足够高、能够克服内部较弱的偏置直流耦合可能导致缓冲器输出出现干扰。 它也超出了不是首选的缓冲器工作范围。

    2.I 还在使用内部偏置电路的仿真中检查了10K 值。 这将有助于平衡输入。

    由于该电阻、这些 P 和 N 之间的差异可以忽略不计。 因此、如果存在任何会导致烧毁的噪声、这些线路将进入差分高电平状态、因为这种偏置差异是此器件将输出保持在差分低电平状态的唯一方法。 我仿真了一系列值供您参考。 如果他们希望确保在输入端没有时钟时没有干扰或输出、则可以选择这些值。 即使在20k 时,不平衡也不是那么大。 图中的两条中间线是 INN_/INP_引脚。

    我不建议使用接近100欧姆的较小电阻器、因为这会降低接收器侧的总摆幅。

    此致!

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asim:

    感谢您的答复。

    因此,如果存在任何会导致烧坏的噪声,这些线路将进入差分高电平状态,因为此偏置差异是此器件上将输出保持为差分低电平状态的唯一方法。

    您能帮助解释一下吗? 我不明白这是什么意思。

    因此、如果我们在电容后添加10k 欧姆电阻器、我们是否需要在电容前保持100欧姆电阻器?

    Br

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    在没有时钟的情况下、输入之间的这种不匹配的想法是保持缓冲器输出为低电平。 这是使用该不匹配完成的。 加上10k、就会降低增益。  

    是的、您需要两者兼而有之。

    此致!

    阿西姆