This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:设计支持

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1265071/cdce6214-design-support

器件型号:CDCE6214

您好、

我可以帮助您复查将 10MHz 基准输入转换为54MHz 输出的原理图吗?

我不知道为什么,但在更新笔记本电脑后不能成功安装 tics_pro。 您能否帮助为 CDCE6214创建一个配置文件、该文件具有10MHz 基准输入和54MHz 输出?

对器件进行编程的唯一方法是 EEPROM 吗? 其他任何方式、如何实现?

此致、

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:  

    为什么 VDDO_34连接到1.8V 电源轨、但原理图中未使用 OUT3/4?  
    我看到仅使用了 OUT1、因此 VDDO_12应连接到电源轨、而不是 VDDO_34

    这是.tcs 文件。  
    微控制器还可以通过 i2c 对器件进行编程(根据我的理解、在给定 I2C 地址并在某处连接 I2C 线路的情况下会出现这种情况)、但如果不使用 EEPROM、则必须在每次下电上电时完成此操作。 EEPROM 用于  不该做事项 我想在每次下电上电时对 CDCE6214进行编程、只想让 IC 从存储器加载配置。  

    此致、  

    维森特

    e2e.ti.com/.../10-MHz-in-54-MHz-out.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    客户还有一个有关 EEPROM 编程的问题。  原理图中的 HW_SW_CTRL 悬空、客户读取地址为0x68、是否应处于 EEPROM 模式?

    当客户通过 Linux i2c 命令读取所有寄存器时、寄存器看起来像是回退模式默认值而不是 EEPROM 模式默认值。  

    您能解释一下可能会出什么问题吗? 是否有使用 Linux 读取寄存器的指南?

    数据表中的背靠背模式寄存器"默认值"如下所示:

    此致、

    阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan:

    HW_SW_CTRL 引脚未在内部上拉或下拉-此引脚 必须  在选择 EEPROM Page 0时被外部拉至低电平、或者在选择 EEPROM Page 1时被拉至高电平、否则此器件将在回退模式下开始。
    谢谢。

    卡德姆