This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:OSCIN 输入

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1270135/lmx2594-oscin-input

器件型号:LMX2594

大家好!

我在设计中使用的是 LMX2594器件。

1) 1) LMX2594 OSCIN 输入来自100MHz TCXO (CMOS-3V3电平)

我的问题是:

LMX2594 OSCIN 输入电平为0.2V 至2VPP、我的 TCXO 输出为3V3电平、因此在 TCXO 输出端提供分压器以匹配 LMX2594输入电平。

在串联路径中提供串联元件、是否会影响时钟抖动?

谢谢  

哈里卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harika、  
    是的、通过沿信号路径引入此分压器网络、您将引入抖动。 RC 网络会影响上升/下降时间。  
    您还需要控制整个 T-line 的阻抗。  

    此致、  

    维森特