This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:两个具有手动死区时间控制功能的50% PWM 信号(+/-180度)

Guru**** 805610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1272354/ne555-two-50-pwm-signal--180-degree-with-manual-dead-time-control

器件型号:NE555

大家好、  

在标题中、我们是否有模拟部分 IC 可以通过手动死区时间控制支持两个50% PWM 信号(+/-180度)?

等等。

此致、

罗伊