主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SW
大家好、
测试500-6000M 频带的输出时、在部分频带信号的近端发现了使用 LMX2694-LMX2694-Q1 EP 芯片输出信号的杂散。 例如、在4300MHz 处、杂散最接近主信号。 客户查看数据后发现它好像是 PLL 的整数边界杂散,即相位频率及其谐波和输出信号杂散,如112.88*35-4300=0.8m。 减小电荷泵电流可改善杂散、但最好将其保持在70dBc 以下。 根据上述计算,最大杂散应约为122.88*n。
下图显示了4300M 输出信号频谱:
在4300M 时、配置如下:
您能帮助了解这种情况吗? 谢谢。
谢谢。此致、
切里